{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
搜索常见问题解答
ATV630、ATV930变频器如何使用中文面板VW3A1111上传(复制)和下载变频器参数?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器如何使用中文面板VW3A1111上传(复制)和下载变频器参数?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

一、从变频器上复制:将变频器参数存储到面板。

1,在菜单【7文件管理】找到【7.1传输配置文件】,进入选择【从变频器上复制】按OK确认。如下图所示:

2,变频器会提示【确定要复制?】按OK键确认后显示文件名称DriveConfPac1,再次按下OK键会显示【传送中】,等一会儿面板提示【传输结束】,代表上传参数成功,按OK键或ESC键退出即可。如下图所示:

二,复制到变频器:将面板中已有的参数拷贝到变频器。

选择【复制到变频器】,按OK键进入选择文件名DriveConfPac1,这是我们刚刚上传的。按OK键显示【检查到驱动器的链接】,按OK键显示【传送中】,等一会儿面板提示【传输结束】,代表下载参数成功,按OK键或ESC键退出即可。如下图所示:

请注意:

1、只有型号相同,固件版本相同且附件相同的变频器才能保证成功下载参数。

2、文件名默认为DriveConfPac1这种类型,也可以根据自己的想法改为字母加数字类型的名称。

3、VW3A1111面板能存储多套变频器参数,不同文件可以通过定义不同文件名称来区分,存储文件数量和面板内存有关。面板总内存为13M,参数文件每个大小是4KB,存储在drvconF文件夹内。

4、VW3A1111复制和下载功能对所有参数有效,不能设置参数组。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。



是否有帮助?