问题描述:
ATV12变频器显示NST如何处理介绍所属产品线:
ATV12变频器解决方法:
出现的原因有以下几个方面:
1.如果变频器通过通讯启动并且控制方式是组合模式时,还没往控制字里面写值时,会显示“NST”。
解决方法:通讯主站根据DriveCom流程写控制字,直到变频器达到rdy状态。
2.如果变频器“2/3 线控制”设置为三线制,但是LI1没有信号输入,会显示“NST”。
解决方法:接通LI1的信号输入。
3.如果变频器“2/3 线控制”设置为两线制,当变频器完全上电前,正转、反转端子有信号输入,会显示“NST”。
解决方法:将正转或反转信号断开。
4.如果逻辑输入端子被分配为“自由停车”功能而该逻辑端子没有信号输入,“自由停车”功能就会阻止变频器起动,会显示“NST”。
解决方法:若逻辑输入端子被分配为“自由停车”,首先接通该逻辑端子输入信号。
5.变频器面板上的STOP按键出现粘连,也会导致NST。
解决方法:STOP按键由PST参数默认激活,将其禁用,如果可以恢复正常,就是STOP按键问题,建议申请售后服务。
是否有帮助?