问题描述:
ATV310A变频器如何设置LO+、LO-端子的功能?所属产品线:
ATV310A变频器解决方法:
ATV310A变频器的LO+、LO-端子是逻辑输出点。其接线图请点击右侧接线图查看:接线图
ATV310A变频器LO+、LO-端子的功能设置方法如下:
ATV310A变频器的菜单操作方式请点击右侧操作方式查看:操作方式
依次进入配置菜单(CONF)—— 完整菜单(FULL)——输入输出菜单(200-) —— LO1配置菜单(206-),可以看到LO端子功能设置参数LO1分配(206.0)和LO1输出逻辑(206.1)。
LO1分配(206.0)和LO1输出逻辑(206.1)可设置的值见下图:
注意:当LO1分配(206.0)设置为(01)时,LO1输出逻辑(206.1)是00,不可以修改。
是否有帮助?