{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
搜索常见问题解答
ATV610变频器如何设置数字输入DI的功能?
问题描述:
ATV610在输入输出菜单中为什么不能分配数字输入DI的功能?

所属产品线:
ATV610变频器

解决方法:

ATV610变频器如何让进入菜单:菜单介绍

ATV610在完整设置-输入输出菜单中的DI*分配参数都是只读参数,可以进入查看该端子分配了什么功能。如果需要给端子分配功能,需要找到相应的功能,然后将端子分配给该功能。

例如,需要用DI2实现反转,需要进入完整设置-输入输出-反转分配,将反转分配设置为DI2。如果DI*端子已经被分配为其他功能,设置参数时会出线警告,需要先修改已被分配的功能才能继续设置,ATV610变频器DI2端子默认是故障复位功能,需要先修改“故障复位分配”参数,才能将DI2端子设置为反转。设置步骤如下:

1、进入“故障复位分配”参数,设置为“未分配”:

2、进入“反转分配”参数,设置为“DI2”:



是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围: