问题描述:
GV4的触点及脱扣线圈类附件如何安装?所属产品线:
TeSys GV4电动机断路器解决方法:
本视频介绍了GV4断路器辅助触点和脱扣指示触点的型号及安装位置,介绍了可装配分励脱扣器或者欠压脱扣器中的一个。打开面盖后,中间位置较大卡槽可以装入分励脱扣器或者欠压脱扣器,左侧较小卡槽可以装入OF触点,右侧卡槽可以装入SD触点。
是否有帮助?
{}
本视频介绍了GV4断路器辅助触点和脱扣指示触点的型号及安装位置,介绍了可装配分励脱扣器或者欠压脱扣器中的一个。打开面盖后,中间位置较大卡槽可以装入分励脱扣器或者欠压脱扣器,左侧较小卡槽可以装入OF触点,右侧卡槽可以装入SD触点。
是否有帮助?