{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
搜索常见问题解答
ATV310变频器PID及休眠唤醒功能如何设置?
问题描述:
ATV310恒压供水应用如何设置PID和休眠唤醒的参数?

所属产品线:
ATV310A变频器

解决方法:

ATV310菜单操作方式请点击右侧操作方式查看:操作方式

为了避免其他功能冲突,请先恢复出厂设置,步骤点击右侧文字查看:出厂设置

PID反馈标定系数和PID反馈值关系请点击右侧文字查看:PID反馈标定系数

功能描述:以恒压供水为例,现场压力表量程0-10公斤,压力表模拟量类型0-10V,稳压在5公斤,PID给定为变频器内部给定。当压力达到5公斤,变频器以低速运行20S以后,变频器休眠,压力降到3公斤以下,变频器唤醒。

设置步骤:

1,ATV310只有一个模拟量输入端子AI1作为PID反馈,因此设置给定通道1为集成导航按钮,设置通道配置为分离模式。

2,设置PID反馈为模拟量端子,PID反馈标定系数为1,内部PID给定设置为是,内部PID给定值为50%,表示目标压力为5公斤。

3,设置当压力达到5公斤,变频器以低频运行20S之后,变频器休眠。

4,当压力降到3公斤以下,变频器被唤醒。

参数设置是否正确按如下步骤检测:先把LI1与+24导通让变频器运行。现场压力表压力小于5公斤,变频器输出从0加速到50HZ;当压力≥5公斤变频器输出从50HZ下降到0HZ;变频器以低速0Hz运行20秒以上变频器休眠;当压力小于3公斤,变频器被唤醒。

请注意:参数59.11设置的是目标压力值的百分比,由于目前的多数远传压力表,内部串有电阻,5公斤压力时反馈不一定是50%,在调试过程中需要根据实际情况调整59.11的值。



是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围: