{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
搜索常见问题解答
ATV310变频器如何设置模拟量输出AO1的参数?
问题描述:
ATV310变频器如何设置模拟量输出AO1的参数?

所属产品线:
ATV310A变频器

解决方法:

ATV310 控制回路接线图请点击右侧接线图查看:ATV310接线图

ATV310菜单操作方式请点击右侧操作方式查看:ATV310操作方式

ATV310相关资料下载请点击右侧文字下载:ATV310相关资料

ATV310的AO1可以配置为电压或电流的模拟量输出:

电压模拟输出为 0...10Vdc,电流模拟输出为 0-20mA或者4-20mA。

AO1的分配的功能在参数216.0可以配置,AO1输出的模拟量类型及范围在参数216.1配置,

ATV310 模拟量AO1可以分配的功能如下表:

以AO1输出电机电流为例,输出4-20mA模拟量,具体设置方法如下:

默认4-20mA对应0-2In,具体对应关系点击右侧链接查看:ATV310模拟量输出电机电流时,模拟量的对应范围是多少?



是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围: