问题描述:
ATV340变频器能否面板调速,面板调速端子启动如何设置?所属产品线:
ATV340变频器解决方法:
ATV340变频器可以通过面板调速。
ATV340如何进入菜单:菜单介绍
ATV340系列变频器资料下载链接:如何获取ATV340变频器产品资料?
功能描述:通过DI1和+24V接通启动变频器,断开停止变频器,滑动中文面板的触摸式旋钮来调节运行频率的大小。
此功能需要设置三个参数①参考频率通道1-远程终端频率;②控制模式-隔离通道;③命令通道1设置-端子排。
设置路径如下:
参数设置是否正确按照如下步骤检测:DI1端子和+24V接通运行变频器,如下图,按ESC键返回到主界面,顺时针滑动触摸式旋钮增加频率,逆时针滑动触摸式旋钮减小频率。
是否有帮助?