问题描述:
ATV310通过自带面板能否调速?所属产品线:
ATV310A变频器解决方法:
ATV310A系列变频器可以通过面板自带的小圆盘调速。
例如,面板启动面板调速,参数设置如下:
ConF-FuLL-400-401=183;
ConF-FuLL-400-406=01。
给启动信号后,需要进入[rEF]菜单,旋转小圆盘调速。
调速范围是512.0(低速频率)-512.2(高速频率)的0-100%。
另外,如过不是通过面板启动按钮启动,需要将406【控制模式】修改为02,否则无法通过面板以外的方式启动。
详细可以参考ATV310用户手册。
是否有帮助?