问题描述:
ATV630,ATV930变频器可以上电就启动吗?所属产品线:
ATV御程系列ATV600变频器; ATV御程系列ATV900变频器应用环境:
DI1使用进线接触器控制,变频器得电的同时DI1启动信号接通解决方法:
ATV630、ATV930变频器设置参数都一样,菜单编号略有不同,请按对应路径设置。不清楚如何进入菜单和接线请点击相关链接查看。
相关链接:
功能描述:变频器一上电就以设定频率5HZ运行。
设置步骤:
1、设置控制方式为2线控制,控制类型为电平。
ATV930设置路径:
ATV630设置路径:
2、低速频率设为5HZ,上电后直接以5HZ频率运行。
ATV630、ATV930参数设置路径一致,设置如下:
参数设置是否正确检测步骤:设置完成后,将变频器断电,并将DI1与+24V端子短接,再给变频器送电,变频器直接以5HZ运行。
需注意:【2线式】默认为:边沿触发,变频器需要检测到启动信号由0变成1的上升沿才会触发启动,防止断电后意外自动运行;
修改为电平后,当DI1处于接通状态,如发生电源中断后重新送电的情况,变频器会自动运行,存在一定的安全隐患,请谨慎选择。
是否有帮助?