{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

搜索常见问题解答

Video:ION9000仪表网页端基本参数设置

问题描述:
ION9000仪表网页端基本参数设置

所属产品线:
ION9000电能质量监测装置

解决方法:

本视频将介绍ION9000仪表如何在网页端进行基本参数设置。

ION9000仪表通过以太网连接允许用户访问测量仪,能够使用网页浏览器来查看实时数据,查看趋势和预测,以及完成基本配置任务。

首先接通仪表的电源,再用一根网线连接测量仪和PC的网卡。然后查看仪表的通讯设置,按“主页菜单”-“设置菜单”-“通信设置”,可以看到仪表的IPV4地址及子网掩码。接下来设置PC的网络参数,将PC的IP地址设置为与仪表在同一网段内。

打开PC上的网页浏览器,在地址栏中输入测量仪的IP地址,即能进入ION9000仪表网页登录界面。仪表默认的登录名为9000,密码为0。登录后显示网页的主界面,最左上角为仪表型号,右上角为登录名及日期时间,型号下方为网页的主选择菜单,从左到右依次为“监控”、“控制”、“诊断”、“设置”,主选择菜单的下方为子菜单。进入设置菜单-在“计量”子菜单下可对仪表的基本参数,如电压模式、PT/CT

变比、系统额定电压电流频率等进行设置,整个网页界面干净整洁,一目了然,可以按照需求进行操作。






是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围: