搜索常见问题解答
Video:ION9000面板基本参数设置
问题描述:
ION9000面板基本参数设置所属产品线:
ION9000电能质量监测装置解决方法:
本视频将介绍ION9000仪表显示屏基本参数设置。
在显示屏概览显示页面,按主页按钮,通过按“向下”键找到主页的最后一个菜单“设置菜单”,进入后选择第一项“测量仪设置”。进入后有以下设置界面:
电压模式,(用于设置电力系统类型及相序,点击最右边的齿轮状编辑键 输入默认密码“0”即可进行修改)
PT/CT设置,(用于设置采样电压、电流互感器变比,例如,当需要修改CT一次侧电流值,点击屏幕左下角的“左、右”键将光标选中到“CT初级”,再点击 “编辑”键,输入默认密码“0”,使用“向左”键移动光标和“向下”键修改数值,修改完成后按确定键,就完成了对CT初级(即CT一次侧电流值)的设置。
电压极性设置 电流极性设置,默认为正常,特殊情况下可设置为反转。
额定值,用于设置电力系统的额定电压电流频率。
是否有帮助?
探索更多
范围:
探索更多
范围: