{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

搜索常见问题解答

Video:P5微机保护装置设置CT变比

问题描述:
P5微机保护装置如何设置CT变比?

所属产品线:
Easergy P5 继电保护装置

解决方法:

本视频将介绍P5微机保护装置如何设置CT变比。

P5微机保护装置开启保护功能的方式有:装置面板按键设置、Easergy Pro配置软件设置、上位机远程通讯设置。这里主要介绍如何在装置面板上使用按键设置,实例变比为200:5。

装置上电后首先登陆配置权限,在装置面板按i键选择账号名(EngineerLevel)密码(AAAA)按OK键确认,点击主页键进入主菜单。按方向键移动光标至通用设置(General Seting)按OK进入。再移动光标至CT选项,按OK键进入该设置项。此处示范200:5变比设置,将光标移动至CT一次侧(In prim)按OK进入将数值修改为200A再按OK确认,CT二次侧(In sec)默认为5A如需要修改方法同上。然后按主页键返回,注意:当CT二次侧有修改时,修改完成后装置将自动重启。

以上内容就是P5微机保护装置如何设置CT变比






是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围: