搜索常见问题解答
Video:P5微机保护装置调整显示屏对比度
问题描述:
P5微机保护装置如何调整显示屏对比度?所属产品线:
Easergy P5 继电保护装置解决方法:
本视频将介绍P5微机保护装置对比度的设置。
首先给P5装置上电,待装置启动完成后会显示单线图界面,然后按桌面键会进入到主菜单中,在主菜单中选择设备/测试(Device/Test)图标,按下OK键进入此菜单。屏幕上显示设备型号。然后按右键进入菜单界面,在菜单界面中通过上键与下键将焦点移动到Display contrast 菜单,按OK键进入Display contrast 菜单,然后再按OK键,进入对比度调节界面,通过左键与右键来调节对比度,对比度的调节范围是0~15,用户可根据自己的需求进行调节,调节完后直接按OK键保存设置即可。
是否有帮助?
探索更多
范围:
探索更多
范围: