搜索常见问题解答
Video:P3微机保护装置调整显示屏对比度
问题描述:
P3微机保护装置如何调整显示屏对比度?所属产品线:
Easergy P3 继电保护装置解决方法:
本视频将介绍P3微机保护装置对比度的设置。首先给P3装置通电,在设置对比度之前要首先输入调试密码,P3装置上的调试密码是3个空格1个2,具体操作如下:1.在任何需要输入密码的时候,按i键,再按ok键,出现输入密码界面;2.按右键切换到最后一位,按上下键调整该位数值为2,按ok键确认即可;
输完密码后,再按“OK”键,如需提高对比度按上键;如需降低对比度按下键;调节完成后可长按3s桌面键返回主菜单。
是否有帮助?
探索更多
范围:
探索更多
范围: