{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

搜索常见问题解答

Video:Acti9 PowerTag与Acti9 PowerTag Link SIB通过EPC软件的连接调试

问题描述:
Acti9 PowerTag与Acti9 PowerTag Link SIB通过EPC软件的连接调试

所属产品线:
PowerTag无线电能测量模块

解决方法:

本视频将介绍Acti9 Powertag与Acti9 PowerTag Link SI B通过EcoStruxure Power Commission软件连接的调试配置

首先通过网线连接电脑和Acti9 PowerTag Link SI B。将Acti9 PowerTag Link SI B和配置用的电脑连接在同一局域网内。

打开EPC软件,点击“启动设备发现”,EPC软件将自动寻找以太组网内的设备,设备连接成功后点击“配置”,可以对Acti9 Powertag进行参数设置,根据实际场景需求设置相应参数。

配置断路器状态输入。选择第一个“无线设备”,根据实际所接入的通道数,设置相应的设备。若接入OF,可以选择标准输入,对应不同输入的路数,分别设置相应的参数。






是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围: