搜索常见问题解答
Video:PowerTag NSX与PowerTag Link SIB通过EPC软件连接的调试配置
问题描述:
PowerTag NSX与PowerTag Link SIB通过EPC软件连接的调试配置所属产品线:
PowerTag无线电能测量模块解决方法:
本视频将介绍PowerTag NSX与PowerTag Link SI B通过EcoStruxure Power Commission软件连接的调试配置
首先通过网线连接电脑和PowerTag Link SI B,将PowerTag Link SI B和配置用的电脑连接在同一局域网内。
打开EPC软件,点击“启动设备发现”,EPC软件将自动寻找以太组网内的设备,设备连接成功后点击“配置”,可以对PowerTag NSX进行参数设置,根据实际场景需求设置相应参数。
配置断路器状态输入。选择第一个“无线设备”,根据实际所接入的通道数,设置相应的设备。若接入OF,可以选择标准输入,对应不同输入的路数,分别设置相应的参数。
是否有帮助?
探索更多
范围:
探索更多
范围: