问题描述:
变频器带电机发出噪音大是什么原因?所属产品线:
变频器与软起动器解决方法:
电机噪音大原因有以下几种:
1. 共振
变频器通过输出频率的调整来控制电机转速的时候,在某个或多个频率点会因为和设备自身的固有频率相同而引起共振,轻微的共振会产生噪音,强烈的共振会导致设备的震动。
2. 开关频率
变频器的IGBT输出的开关频率会导致电机内硅钢片振动,从而产生噪音,这个在变频器驱动电机时是无法避免的。
3. 电机模型错误
电机的数学模型是变频器正常驱动电机的基础,如果电机模型错误,变频器从励磁阶段开始就无法正常驱动电机,导致电机异常的振动,从而产生噪音甚至设备振动。
4. 设备安装问题
如果设备本身的固定或者传动部分连接有问题,也会导致噪音或者振动。
5. 谐波
变频器输出侧的高次谐波成分过多会导致电机异常振动,从而产生噪音。
6. 启动或停车时的噪音
变频器在驱动电机时,在预磁、快速预磁、直流注入、快速停车等阶段都会有不同程度的噪音,这些都是由变频器的非正弦波输出导致电机高频振动、制动时的机械摩擦或振动等因素引起的,只要电机运行正常、没有过热的情况,可以视为“正常”的噪音。
是否有帮助?