问题描述:
要求固定频率50Hz,LI1和24V端子接通启动断开停止。所属产品线:
ATV310A变频器解决方法:
ATV310变频器菜单修改方法:ATV310变频器如何进入菜单修改参数?
接线图查看:ATV310变频器固定频率端子启动如何接线?
ATV310系列变频器资料下载链接:如何获取ATV310A变频器产品资料?
需要设置的参数为512.0【低速频率】、401【给定通道1】、406【通道配置】,步骤如下:
512.0【低速频率】设置为50HZ
401【给定通道1】设置为01“模拟终端”(AI1模拟量端口调频率)
406【通道配置】设置为01“组合模式”(命令和给定值来自同一通道)
备注:401和406出厂默认即为01.
是否有帮助?