搜索常见问题解答
Video:Lexium 16 PT模式
问题描述:
TM241使用PT模式控制LXM16所属产品线:
Lexium 16系列伺服解决方法:
本视频主要介绍如何通过TM241的PTO输出控制LXM16伺服进行动作,主要包括TM241在somachine的配置,LXM16和TM241的接线,以及LXM16参数设置
是否有帮助?
探索更多
范围:
探索更多
范围:
{}
搜索常见问题解答
本视频主要介绍如何通过TM241的PTO输出控制LXM16伺服进行动作,主要包括TM241在somachine的配置,LXM16和TM241的接线,以及LXM16参数设置
是否有帮助?