{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
搜索常见问题解答
[Q&A]ATV212变频器有几个Modbus通讯接口?
问题描述:
ATV212变频器有几个Modbus通讯接口?

所属产品线:
ATV212变频器

解决方法:

ATV212变频器有2个 Modbus 通讯接口,下图是它的控制回路端子布置图:

其中1是RJ45端口,支持 Modbus 通讯协议,用于连接图形显示终端或者将变频器连接到 Modbus 现场总线,该端口针脚定义:

2是开放式螺钉端子,支持 Modbus、 BACnetMETASYS APOGEE 通讯协议,用于连接现场总线。使用设置方法参看:ATV212变频器Modbus通讯参数如何设置?



是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围: