{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
搜索常见问题解答
ATS22、ATS480电压、电流范围及适用负载的起动能力?
问题描述:
ATS22/ATS480 选型

所属产品线:
ATS22软起动器; ATS480软起动器

解决方法:
标准应用场合 ATS480起动能力为500%的软起动器额定电流 电压 AC208-690V,电流范围 17A-1200A
ATS22起动能力为350%的软起动器额定电流 电压 AC230-440V,电流范围 17A-590A
电压 AC208-600V,电流范围 17A-590A
重载应用场合 ATS480起动能力为500%的软起动器额定电流 电压 AC208-690V,电流范围 12A-1045A


是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围: