{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
搜索常见问题解答
变频器预设速度端子如何对应预设速度?
问题描述:
变频器预设速度端子如何对应预设速度?

所属产品线:
ATV320变频器; ATV340变频器; ATV御程系列变频器; ATV610变频器

解决方法:

ATV320、ATV340、ATV610、ATV930、ATV630预设速度端子与预设速度的对应关系如下:

以两个端子DI3(或Li3)和 DI4(或Li4) ,分别控制30Hz和50Hz两个预设速度,举例说明:

设置PS2=DI3(或LI3),SP2=30HZ,PS4=DI4(或LI4),SP3=50HZ,源型(信号端子与+24V接线)接线应用时:

1.DI3=1(或LI3=1)且DI4=0(或LI4=0),以SP2=30HZ运行;

2.DI4=1(或LI4=1)且DI3=0(或LI3=0),以SP3=50HZ运行;

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。

其他系列变频器相关设置:ATV303和ATV310预设速度端子如何对应预设速度?



是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围: