我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV320变频器集成旋钮和模拟量给定频率切换如何设置?
问题描述:
本地频率给定为面板上绿色导航旋钮,启停为端子DI1。远程频率给定为AI3(4-20MA),启停为端子DI1。

所属产品线:
ATV320变频器

解决方法:

本地/远程功能描述:

1.本地模式时,频率给定为面板,启停为端子 DI1。

2.切换设置,变频器通过 DI3 实现“本地/远程”切换,DI3 未接通24V为本地,DI3 接通24V时为远程。

3.远程模式时,频率给定为 AI3(4~20mA),启停是端子 DI1

ATV320菜单操作方式请点击右侧操作方式查看:操作方式

变频器接线图请点击右侧接线图查看:接线图

参数设置步骤和代码含义如下:

1.本地模式设置

1.1设置控制模式为隔离通道。

1.2设置给定1通道为集成导航按钮。面板旋钮调速需要进入rEF菜单调整,设置范围0-100对应0-50HZ。

1.3设置命令通道1为端子。

2.切换设置

设置给定2切换为LI3

3.远程模式设置

3.1设置给定2通道为AI3端子。

3.2设置AI3最小值4MA,最大值20MA



是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围:
  • 产品文档
  • 软件下载
  • 产品选型工具
  • 产品替代和更换
  • 帮助和联系中心
  • 查找我们的办事处
  • 获取报价
  • 施耐德电气社区
  • 人才招聘与职业发展
  • 公司介绍
  • 新闻中心
  • 投资者
  • EcoStruxure 架构与平台
  • 职位搜索
  • mySchneider一站式数字化业务平台
  • 搜索常见问题解答
    • 支持中心热线 4008101315
    • Cookie通告
    • 使用条款
    • 京ICP备05053940号-6
    • 更改您的 cookies 设置