搜索常见问题解答
ATV610控制回路如何接线?
问题描述:
ATV610控制回路如何接线?所属产品线:
ATV610变频器解决方法:
ATV610控制部分一般接线图如下:
ATV610端子布局如下图:
ATV610 系列变频器内置多种应用宏,针对每种应用宏的推荐接线方案如下:接线方案均采用 2 线控制,数字量输入 (DI) 为正逻辑 ( 源型 ) 连接。
1. 起动 / 停止:用于电机的基本起停控制,2 线控制方式。默认应用宏
2. 手动 / 自动:可用本地或远程信号控制变频器,并通过 DI4 信号切换给定。
3. PID 控制:用于闭环控制系统,如流量、压力、温度控制等。
4. 多段速:3 个预置速度,可通过 DI 端子进行选择。
5. Modbus 通讯: 用于基本通信控制,并可在通信与端子控制间切换
6. 多泵控制1: 同时控制1台调速电机和2台辅助电机,调速电机固定。
6. 多泵控制 2: 同时控制 2 台电机,可实现工频 / 变频的动态切换
是否有帮助?
探索更多
范围:
探索更多
范围: