{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
搜索常见问题解答
ATV212变频器3线制控制启停如何设置?
问题描述:
F端子正转,RES反转,R停机,如何设置为3线制?

所属产品线:
ATV212变频器

解决方法:

ATV212变频器3线制控制启停的设置方法如下:

如果不清楚如何进入菜单和接线,请点击下面链接查看:

ATV212变频器如何进入菜单:菜单介绍

变频器接线图点右侧查看:接线图

功能描述 :通过三个端子的脉冲信号来实现正反转,停机。其中端子F正转,R停止,RES反转。

需要设置四个参数,步骤如下:

CN0d设置为0(逻辑输入控制启停),F111设置为2(正向),F112设为49(3线),F113设为3(反向)来实现3线控制。

参数设置是否正确请按下面步骤检测:

变频器上电后,P24端子和F端子接通后断开,变频器正转启动,P24端子和R端子断开后接通,变频器停机。P24端子和RES端子接通后断开,变频器反转启动,P24端子和R端子断开后接通,变频器停机。正反转信号和停机信号均可为脉冲信号。



是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围: