搜索常见问题解答
Video:NSX100-250通用型电操的测试
问题描述:
NSX100-250通用型电操的测试所属产品线:
Compact NSX解决方法:
本视频将介绍NSX100-250断路器通用型电操分合闸测试的步骤。首先接好线,PE端子接地,S1+和S2-为电操电源端子,需接上额定电压,R1是合分闸的公共端,R2是合闸,R4是分闸。手动操作:将滑盖滑至右侧,此时左下角显示manu手动操作模式,取出手动操作手柄,插入手动操作孔中,顺时针旋转180度,断路器合闸,;再次顺时针旋转180度,断路器分闸。(注意手动操作手柄只能顺时针操作,不能逆时针)
电动操作:先将手动操作手柄放回,向左滑动滑盖,此时右下角显示AUTO电动操作模式,接通电操试验电压,按下远程合闸按钮,断路器合闸;再按远程分闸按钮,断路器分闸。
脱扣测试:按合闸按钮断路器合闸后,再按trip测试按钮断路器脱扣。
以上内容就是对NSX100-250电操合分闸测试的介绍。
是否有帮助?
探索更多
范围:
探索更多
范围: