问题描述:
ATV610变频器面板上红色灯闪烁是什么问题?所属产品线:
ATV610变频器解决方法:
ATV610变频器面板第2个指示灯闪烁是警告。
可以在诊断-警告-实际警告里查找到具体是什么警告。例如,实际警告里是警告组1有效,AI3 4-20mA警告。解决方法有3种:
(1) 确定AI3端子上有4-20 mA信号进来;
(2) 将AI3的最小值改为0mA;
(3) 在完整设置-错误/警告处理-警告组件配置-警告组1定义里将AI3 4-20mA警告打勾取消掉,这样是屏蔽此警告。步骤如下:
如何进入ATV610变频器菜单,请参考:ATV610变频器的菜单结构包括哪些?
ATV610变频器红色灯闪烁也可以查看视频:ATV610变频器警告如何排查?
是否有帮助?