搜索常见问题解答
Video:如何调整BX1100CI-CN的电压敏感度?
问题描述:
调整BX1100CI-CN的电压敏感度所属产品线:
Back-UPS解决方法:
对于BX1100CI-CN机型,如果 UPS 转换为电池供电的频率过高,请调节转换电压和敏感度设置,操作如下:
- 检查是否连接了 Back-UPS 电池。将 Back-UPS 连接到壁式插座。Back-UPS 应处于关闭状态。
- 按住电源开 / 关按钮 10 秒钟。 LED 交替显示绿色和红色,表示 Back-UPS 处于程序模式。
- LED 闪烁绿色、红色或交替闪烁绿色和红色,表示当前的敏感度。 Back-UPS 将发出蜂鸣声,表示空载关机已启用。关于转换电压敏感度的解释,请参见下表。
- 如要选择低敏感度,请按住开 / 关按钮,直至在线 LED 闪烁绿色。
- 如要选择中敏感度,请按住开 / 关按钮,直至电池 LED 闪烁红色。
- 如要选择高敏感度,请按住开 / 关按钮,直至在线和电池 LED 交替闪烁绿色和红色。
- 如要退出程序模式,请等待 5 秒,两个 LED 将熄灭。程序模式不再起作用。。
是否有帮助?