{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
搜索常见问题解答
Video:AP9641如何通过网页界面修改IP地址?
问题描述:
AP9641通过网页界面修改IP地址

所属产品线:
UPS附件卡

解决方法:

首先通过浏览器进入网页界面,选择configuration-Network-TCPIP-IPV4 setting;

选择manual后依次设置IP地址,子网掩码,默认网关后选择apply.

此时提示需要重启系统后配置才会生效,

进入control-network-resetreboot

选择reboot management interface后点apply,确认界面选apply应用。

之后即可输入更改后的IP地址登陆访问。






是否有帮助?