undefined [object Object]
{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
搜索常见问题解答
Video:AP9641通过设备IP配置向导设置新卡IP地址?
问题描述:
AP9641通过设备IP配置向导设置新卡IP地址

所属产品线:
UPS附件卡

解决方法:

首先进入官网www.apc.com,选择支持下的软件/固件选项;勾选向导和构造器选项,下载网络管设备IP配置向导并安装。

配置IP地址前首先将电脑IP地址设置成跟新卡即将要配置的IP地址同网段的固定IP;

打开网络和internet设置,选择更改适配器选项,选中本地网络连接,属性中选择TCP/IPV4协议,设置固定IP地址后确定。

在设备IP配置使用程序里选择查找和设置脱网设备后点击开始搜索,选择当前使用的网络连接后应用;

在左侧MAC地址列表选中已搜索到的MAC地址后依次设置IP地址,子网掩码,网关地址。

点击应用更改后,在web界面输入https://+IP地址,即可进入web登陆界面。






是否有帮助?