搜索常见问题解答
Video:AP9640如何修改网页时间和日期?
问题描述:
AP9640修改网页时间和日期所属产品线:
UPS附件卡解决方法:
输入网卡的用户名和密码,点击登入,进入网卡的配置页面,选择配置菜单栏,选择general通用菜单选项,选择时间和日期
进入时间和日期的配置模式,选择时间时区,时区选择完毕后,我们有两种配置方式,一种是手动配置,一种是自动追踪NTP服务器
我们选择手动模式,设置对应的日期和时间,也可以将本地电脑的时间应用于我们的网络管理卡,设置完成之后,点击应用保存。
在时间和日期设置中,有一种夏令时模式,我们有三种选择方式,不启用夏令时模式,使用传统美国夏令时模式,自定义夏令时模式,由用户自行配置
同样,配置完成点击应用保存。保存完毕。我们可以重启网络管理模块,使应用配置更改生效
点击control选项,选择network,选择reset/reboot,选择重启网络接口,点击应用保存即可。
是否有帮助?