{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

搜索常见问题解答

Video:AP9640如何设置SNMP通信参数?

问题描述:
AP9640设置SNMP通信参数

所属产品线:
UPS附件卡

解决方法:

SNMP通讯参数配置需要进入网卡的web页面进行配置,默认用户名和密码为小写apc。

选择配置菜单栏,选择Network,网络管理卡支持SNMPV1和V3两种通讯方式。

我们首先进行V1的访问设置,选择Access,勾选enable,启用SNMPV1通讯,点击保存

选择network SNMPv1 选择access control设置SNMP v1通讯参数,由用户自己配置团体名称,IP地址,访问类型

团体名称由用户自行设置,IP地址默认0.0.0.0,不限制上位机IP访问地址,访问类型由用户自行配置,点击应用保存

下面我们来介绍SNMP V3的通讯,同理,SNMP v3首先启用我们SNMP v3的通讯方式,选择access 勾选enable,点击应用保存

第二步,我们设置SNMP v3的加密方式以及验证短语,选择user profiles,设定使用名称,验证短语以及加密方式,点击应用保存

配置完成之后,设置SNMP v3访问类型,选择access control选择刚刚配置的加密方式,勾选enable启用访问控制,设置访问IP地址

SNMP v3通讯设置设置完成,完成后重启网络模块,点击control,选择network,选择reset/reboot,选择重启网络接口,点击应用保存即可






是否有帮助?