{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

搜索常见问题解答

Video:如何操作SPM6KL执行电池自测?

问题描述:
SPM6KL执行电池自测

所属产品线:
SP

解决方法:

对于SPM系列UPS,可以使用自测菜单选项执行UPS自测和确定电池状态,操作如下:

  1. 在UPS显示屏的主菜单中有五个选项。从主屏幕按“确认”按钮访问这些菜单选项。使用 “向上”或“向下” 按钮浏览菜单选项。
  2. 找到“tSt”菜单选项,按“确认”按钮进入菜单,即可开始电池自测。如果测试命令被接受,UPS将开始自测并在显示屏上开始倒数10秒。测试结束时会显示自检结果信息。
  3. 按“ESC”按钮返回主屏幕。





是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围: