{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

搜索常见问题解答

Video:如何在Galaxy VS设备显示屏进行电池测试?

问题描述:
在Galaxy VS设备显示屏进行电池测试

所属产品线:
Galaxy VS

解决方法:

1 如何在Galaxy VS设备显示屏执行电池测试

2 电池测试会对电池执行一系列测试,例如保险丝熔断测试、电量不足检测。测试会对电池进行放电,大约消耗总电量的10%。这意味着如果运行时间为10 分钟,那么测试将运行1 分钟。电池测试可设置为在不同时间周期(从每周到每年一次)自动运行。

3 在显示屏的主屏幕上,选择维护> 电池。

4 电池测试前提条件如下:

(1) 电池电量必须超过50%。

(2)可用运行时间必须至少为4 分钟。

(3)运行模式必须处于正常操作或ECO 模式或E变换模式。

(4)系统运行模式必须处于正常操作或ECO 模式或E变换模式。

5 点击“开始测试”按钮。屏幕会弹出确认开始进行电池自检测试,然后在确认框中点击“确定”

6 如果想要手动停止电池自检,请点击“停止测试”按钮。然后在弹出的确认停止进行电池自检测试确认框中点击“确定”

7 之后UPS主机就会转为正常运行模式






是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围: