搜索常见问题解答
Video:如何重置ACRD300各个组件的运行时间?
问题描述:
重置ACRD300各个组件的运行时间所属产品线:
InRow解决方法:
开机后在主菜单中选择配置选项,然后选择服务,需要和输入密码,密码默认是1234,再在此菜单中选择运行时间数选型,在此菜单中就可以看到空调各个重要部件的运行时间,有风机、空气过滤器、冷凝水泵、压缩机、加湿器、电加热等等,举例说明,如果需要重置空气过滤器运行时间,可以选到空气过滤器这一项,其他组件的重置方法与之类似,以上就是ACRD300空调如何重置各个组件的运行时间的介绍
是否有帮助?