搜索常见问题解答
Video:如何修改ACRD300维修间隔报警时间?
问题描述:
修改ACRD300维修间隔报警时间所属产品线:
InRow解决方法:
开机后在主菜单中选择Configuration选项,然后选择unit,再选择Alarms,在这个菜单里就可以更改相关部件的维修间隔时间分别有滤网、压缩机、电加热、加湿器、风扇、冷凝水泵,请注意,默认开启滤网的维修间隔报警,其他几项均为禁用,如果需要可以开启。
举例说明,如果需要修改过滤网维修间隔时间,翻到过滤网选项,点击时间数字,选择YES,输入密码1234,回车确认,然后将数字改为需要的时间,举例如果想改成10周,将数字改成10,然后回车确认,再按ok,以上就是关于ACRD300修改维修间隔时间的介绍。
是否有帮助?