搜索常见问题解答
Video:ACRD300空调Modbus串口通讯如何设置?
问题描述:
ACRD300空调Modbus串口通讯设置所属产品线:
InRow解决方法:
点击主菜单标识,在主菜单中选择Configuration,然后选择Modbus,再选择Serial,在Serial菜单下选中第一项Enable Serial Modbus以启用该通讯方式,在第二项Address地址中输入1至247之间的数字为每台空调设置标识号,在第三项Baud Rate波特率中选择9600或19200,在第四项Mode中奇偶性选择Even(偶数)、Odd(奇数)或None(无),如果选择 Even(偶数)或Odd(奇数)性,停止位选择 1,如果选择 None(无),停止位选择 2,完成后按OK键退出,点击主菜单标识,返回主菜单界面。
是否有帮助?