{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
搜索常见问题解答
ATV310变频器无法启动是什么原因?
问题描述:
ATV310变频器无法启动原因分析

所属产品线:
ATV310A变频器

解决方法:

变频器启动需要2个条件:启动命令和频率给定。ATV310出厂默认端子LI1和24V接通运行,模拟量AI1 0-5V电压调节频率。

首先确认变频器状态是否正常,ATV310待机状态显示--00,如果变频器面板显示F后面3个数字,说明变频器处在故障状态,需要根据手册确认确认故障原因并在排除故障后复位。

如果给了启动信号还显示--00,需要检查启动信号;如果给了启动信号后显示0.0,说明已经启动,没有频率给定,在不需要经常调速的应用场合可以将低速频率512.0设置为自己需要的运行频率。

ATV310如果是端子启动,通信给定频率,需要通信先给定频率,再通过端子启动,如果通信没有给定频率,端子直接给启动信号,变频器也是不启动的。

ATV310状态信息见下表



是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围: