搜索常见问题解答
Video:PM2225C通信功能介绍
问题描述:
如何设置PM2225C的通讯?所属产品线:
PM2000解决方法:
本视频将介绍PM2225C仪表的通信。PM2225C仪表标配带有RS-485接口。本视频将举例介绍通过RS-485端口进行Modbus通讯。首先设置仪表的通信参数,仪表电源接通后将显示测量界面,按维护菜单,按设置,需要输入密码,默认密码为0000,按确认进入设置菜单,按通讯,依次设置设备地址ID本视频设为 5,波特率bAud 本视频设为9600,奇偶校验Prty 本视频设为偶校验。然后查看通信接线,我们用一台笔记本电脑模拟监控后台,从仪表背部RS-485端子引2根线出来,通过RS-485转USB接口接到电脑的USB口。点击电脑上的监控软件,我们选用一款通用的Modbus测试软件ModScan32来模拟后台。打开软件,选择“连接设置”下的“连接”选项,选择直接连接COM口,设置与仪表匹配的波特率、字长度、奇偶校验和停止位,点击“协议选择”选择“传输模式”为RTU。回到软件的主界面,查看PM2225C仪表的Modbus寄存器地址表。由于本视频没有实际接采样电流电压回路,故本视频将演示读取测量仪的故有参数CT变比。设置“Address”为2030,“Length”为2,“Device ID”为5,功能码为03,选择正确的数据类型,此时读取到对应CT一次侧和二次侧数值,可以将通信读取值与实际设定CT变比做对比,查看读取参数是否正确。
是否有帮助?
探索更多
范围:
探索更多
范围: