搜索常见问题解答
Video:PM2225C基本参数设置
问题描述:
如何设置PM2225C的基本参数?所属产品线:
PM2000解决方法:
本视频主要介绍PM2225C基本参数设置。首先按维护菜单,设置,仪表提示需要输入密码,默认密码为0000,按确认进入设置菜单,按表计,基本,首先是系统类型设置,按编辑通过+/-选择对应系统类型(拍视频时,可以按+/-演示接地类型选择3PH4W Wye Gnd三相四线 星形连接中性点接地),按确认返回。按向下将光标移动到电压互感器连接,按编辑,如果没有用到PT,则选直连;如果有用到,请根据实际情况设置。按确认返回,按向下键将光标移动到电流互感器连接,设置互感器数量及相别,原边和副边值,频率设置按实际情况设为50HZ或60HZ 。接下来是相序设置,可以选择ABC或者CBA。最后请注意:设定完成后按左键,仪表提示是否保存,选择是即可保存修改后的参数。
是否有帮助?
探索更多
范围:
探索更多
范围: