搜索常见问题解答
Video:PM2225C尺寸和接线介绍
问题描述:
PM2225C尺寸是多少?如何接线?所属产品线:
PM2000解决方法:
本视频将介绍PM2225C仪表的(外型)尺寸和接线。仪表的外形尺寸为96×96mm,盘面安装的开孔尺寸为92×92mm,通过两侧卡夹固定。接下来看本仪表的接线,端子L1和L2为仪表的工作电源端子,电压范围AC: 80-277, DC: 100-277 V,L1 和 L2 是无极性的。如果使用带中性线的交流电源,将中性线连至仪表的 L2 端子。V1、V2、V3及VN是电压测量输入端子,用于电压直连或经电压互感器接入。D1+和D1-、D2+和D2-为2对数字量输出端子,每对端子最大承受电压为DC40V,电流小于20mA。S1+、S1-和S2+、S2-为2对数字量输入端子,当输入电压为18.5~36VDC时,状态为闭合,当输入电压为小于等于4VDC时,状态为断开。RS-485接口,从左到右分别为D1+、D0-、SHLD、0V,功能依次为RS-485正、RS-485负、屏蔽端子及信号公共端。仪表的底部有6个端子,分别是I1+、I1-、I2+、I2-、I3+、I3 -,它们是电流测量输入端子,用户可根据现场的配电系统及电流互感器接线。
是否有帮助?
探索更多
范围:
探索更多
范围: