{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
搜索常见问题解答
Video:PM5340语言设置
问题描述:
PM5340语言设置

所属产品线:
PM5000

解决方法:

本视频将介绍PM5340的语言设置。PM5340显示屏最多能显示五行参数信息和一行导航信息,仪表接通电源后屏幕显示测量界面,按右箭头对应的键,直至出现Maint,按此键进入,再选择SETUP进入,此时需要输入密码,默认密码为0000,按OK进入。按右键选择HMI进入,再按Region选项,此时屏幕显示Language,按EDIT进入,再按+/-修改为Chinese,按OK,然后按最左边按键,提示是否保存,选择YES,之后屏幕文字会转换为中文,修改完成。






是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围: