undefined undefined
{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
搜索常见问题解答
Video:PM5340报警设置
问题描述:
PM5340报警如何设置?

所属产品线:
PM5000

解决方法:

本视频将介绍PM5340的报警设置。首先按维护菜单,按设置,仪表提示需要输入密码,默认密码为0000,按确认进入。按报警,PM5340可以配置1秒报警、单元报警和数字输入报警,1秒报警有29个设置项,可以设置如过流、欠流,过压等的条件报警。按向下键选择需要设置报警的条件,如选择相电压过压,按编辑,依次对触发设定值、触发延时、恢复设定值、是否启动和优先级进行设置。如触发设定值设为500V,触发延时设为0,恢复设定值300V,恢复延时设为0,启动设为是,优先级设为中。可将报警关联到数字输出或继电器输出。按左键,屏幕会提示是否保存,按是。将保存您的设置。单元报警可以设置:表计上电、表计复位、表计诊断和反相四个报警。数字报警用于数字输入状态触发的报警。






是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围: