{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

搜索常见问题解答

Video:PM5340尺寸和接线介绍

问题描述:
PM5340尺寸和接线

所属产品线:
PM5000

解决方法:

本视频将介绍PM5340仪表的(外型)尺寸和接线。仪表的外形尺寸为96×96mm,盘面安装的开孔尺寸为92×92mm。端子L1和L2为工作电源,电压范围AC: 100~277VLN/100~415VLL, DC: 125~250V,L1和L2是无极性的。如果使用带中性线的交流电源,将中性线连至仪表的 L2 端子。V1、V2、V3及VN是电压测量输入端子,用于电压直连或经电压互感器接入。Relay1和Relay2为两路继电器输出,每对端子的容量为AC250V/8A或者是DC30V/5A。D1+和D2+为2对数字输出端子,每对端子最大承受电压为DC40V,电流小于20mA。S1+和S2+为2对数字量输入端子,当输入电压为18.5~36VDC时,状态为闭合,当输入电压小于等于4VDC时,状态为断开。-/c为数字输入和数字输出的公共端。RS-485接口为D1+、D0-、SHLD、0V,功能依次为RS-485正、RS-485负、屏蔽端子及信号公共端。仪表底部的I1+、I1-、I2+、I2-、I3+、I3 -是电流测量输入端子,用户可根据现场的配电系统及电流互感器接线。






是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围: