undefined [object Object]
{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
搜索常见问题解答
Video:PM5340基本参数的设置
问题描述:
PM5340基本参数的设置

所属产品线:
PM5000

解决方法:

本视频将介绍PM5340基本参数的设置。首先按维护菜单,设置,仪表提示需要输入密码,默认密码为0000,按确认进入设置菜单,按表计,基本,首先是系统类型设置,按编辑通过+/-选择对应系统类型(拍视频时,可以按+/-演示接地类型选择3PH4W Wye Gnd三相四线 星形连接中性点接地),按确认返回。按向下将光标移动到电压互感器连接,按编辑,如果没有用到PT,则选直连;如果有用到,请根据实际情况设置。按确认返回,按向下键将光标移动到电流互感器连接,设置互感器数量及相别,原边和副边值,频率设置按实际情况设为50HZ或60HZ 。接下来是相序设置,可以选择ABC或者CBA。最后请注意:设定完成后按左键,仪表提示是否保存,选择是即可保存修改后的参数。






是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围: