搜索常见问题解答
RXM系列中间继电器和底座,线圈的标识是A1 A2还是13 14?以及端子是怎么标识的?
问题描述:
画图纸时,需要知道中间继电器端子是怎么标识的?所属产品线:
Harmony 电磁式继电器解决方法:
RXM 系列中间继电器和底座,线圈上A1 A2和13 14两种标识都都有,其中A1 A2是IEC标号,13 14是NEMA标号,端子也标识了两种标号,详细可参考RXZE2S108M和RXM2AB2BD实物图:
RXZE2S108M RXM2AB2BD
是否有帮助?
探索更多
范围:
探索更多
范围: