问题描述:
ATV340、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器转矩控制如何设置?所属产品线:
ATV御程系列ATV900变频器; ATV340变频器解决方法:
1. 实现转矩控制首先应当确认该功能与其它功能没有冲突。
2. 转矩控制时,[电机控制类型]CTT必须是[SVCV]SVC或[FVC]FVC或[同步电机]SYn或[同步控制]FSY。
3. 转矩控制与[负载不跟随] AnF错误的处理不兼容。解决的办法有两个:
a. 设置[负载不跟随监测]Sdd=[否]nO。
b. 将[正静带设置]db和[负静带设置]dbn都设置为小于额定电机频率的10%的值(正负静带是频率的正向\负向的死区)。
4. [转矩/速度切换]tSS设置为[是]YES,或者分配一个转矩速度切换的逻辑输入。
5. [转矩给定通道]tr1应被分配一个给定通道。
以上内容同样适用于御程系列ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?