问题描述:
ATS22产品功能特点介绍所属产品线:
ATS22软起动器解决方法:
本视频介绍了ATS22参数特性:内置旁路,3相控制电流范围为17 至 590 A ,电压范围为200 V 至 600 V,5 种尺寸,15个功率等级;采用“简单起动”理念的菜单结构:仅需设置10个基本参数即可起动,第二级参数满足各种高级应用需求;介绍了ATS22型号及尺寸说明;介绍了ATS22符合的标准及认证;介绍了ATS22可选的各种附件;ATS22各型号均由苏州变频器工厂生产,更快捷的货期有专家级服务维修与分析;介绍了ATS22的应用领域。
是否有帮助?