问题描述:
LSS5500NAC如何添加Modbus设备?所属产品线:
C-Bus产品解决方法:
本视频介绍LSS5500NAC如何连接ModbusRTU设备。首先保证ModbusRTU设备通过485接口正确的连接到LSS5500NAC上,然后在LSS5500NAC中点击设置,Modbus,点击左下角RTU设置,在RTU串口启用后面打勾,端口为默认。添加Modbus配置文件,点击配置文件,可以在配置文件中查找以导入的配置文件,在LSS5500NAC中,所有ModbusRTU的参数都需要对应到一个CBS对象上。此时回到Modbus界面,点击映射,找到室内温度,连接对象选择刚刚建立的CBS对象室内温度,在写入总线后打勾,单位为摄氏度,保存。此时可以看到温度的值已经显示出来了。
是否有帮助?
![](https://d3enhkr3t0164a.cloudfront.net/assets/images/product_placeholder.jpeg)
![](https://d3enhkr3t0164a.cloudfront.net/assets/images/product_placeholder.jpeg)